结果:找到"KiCAD SMT 贴片库",相关内容1000条
- KiCAD6.0求生成bom和坐标的插件??
- 最近使用了KiCAD6.0,论坛里面的那个插件用不了。提示如下:importmf_toolasmfTraceback(mostrecentcalllast):File"<input>",line1,in<module>File"C:\Users/cai_d/OneDrive/文档/KiCad/6.0/scripting\plugins\mf_tool.py",line39print'Refisinvalid%s'%oldRef^SyntaxError:Missingparenthesesincallto'print'.Didyoumeanprint('Refisinv...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 发帖人:CatCaptain 发帖时间:2022-02-08 15:23:00
- 请问SMT贴片器件库存为0,如何申请添加库存
- 下单SMT,BOM匹配阶段有个SMT器件(STSPIN32F0)库存为0,没有其它替代的器件等了一段时间还是库存为0按照提示自己备货,数量至少为300pcs贴片的是验证板子,数量上个人备货压力有点大想问下能不能申请添加的库存--------------------------------器件信息:扩展库STSPIN32F0元件编号:C85686品牌:ST意法半导体封装:VFQFPN-48_EP_7.0X7.0X0.5P型号:STSPIN32F0类别:微控制器(MCU)
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 库存 贴片 申请 发帖人:noexistusr 发帖时间:2020-10-11 12:26:00
- kicad用户期盼,码云重开Kicad库更新
- kicad用户期盼,在码云(gitee.com)重开Kicad库更新最好还添加SMT基础/扩展标签PS:AD法务发函越来越频繁了,周围好几家公司都转Kicad了。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: kicad 库 SMT 发帖人:三笑笑生 发帖时间:2019-11-01 16:18:00
- SMT贴片服务看上去很美
- 真想做PCB连SMT一起贴了,可就是管件器件没有,只好放弃,总不能把剩下的让别人去贴吧,申请也没用,回复不支持,无奈
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT贴片 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-07-21 15:40:00
- 申请立创增加查询smt贴片可贴物料库存功能
- 立创的pcb+smt贴片很方便,物料导入也很方便,但是在实际操作的时候,发现还是有点不太方便的地方。根据立创提供的物料库选择物料设计电路,一切都十分顺利,直到smt贴片下单,上传完bom后系统匹配物料,然后突然被告知没有库存。这时候再回去改图纸,更换物料,相当于设计要重来一遍,而且也不知道自己选的物料会不会又是没有库存……如果是打样,5-10pcs,量少自己焊接,还能接受。如果是做小批量,一次下单几十甚至几百pcs,这怎么办?只能全部手工焊接一般比较容易缺料的都是芯片类的,(其他小料可以直接更换相同封装的其他物料),遇到QFN封装外部引脚都没有,焊接很麻烦。遇到这种情况就让人很崩溃,完全没的...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: smt贴片 发帖人:如瞻岁新 发帖时间:2019-05-25 14:14:00
- SMT问题咨询
- 两次了,立创的库和SMT,总感觉同样封装的6个MOS贴片的位置差异较大,看起来歪歪的,不知道DFM在中间起到什么样的作用。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 贴片 发帖人:binspace 发帖时间:2018-12-10 14:18:00
- 【工具】KiCad版本嘉立创SMT贴片库及问题说明
- KiCad版本的嘉立创SMT贴片库,通过工具从AD集成库自动生成,地址:https://github.com/xtoolbox/lc_kicad_lib原理图库由工具直接生成,封装库先在AD中转换成PCADASCII格式,再通过工具转成KiCad格式KiCad立创贴片库特点:1.原理图库支持AD集成库中所有元件,并且包含元件中所有文字字段,原理图库中的器件与封装库自动绑定,点击显示数据手册可以自动跳转到商城相关器件网站2.支持独立及拆分原理图库,支持隐藏引脚。在KiCad中,隐藏引脚必须是PowerIn类型,才会自动与名称相同的Power符号相连拆分式原理图库隐藏引脚及其属性3.封装库根据名...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 贴片库 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-09-25 11:33:00
- 【工具】KiCAD一键导出生产文件。坐标,BOM,以及Gerber
- 更新了之前的工具KiCAD导出SMT贴片机用的坐标文件和BOM文件一次性导出坐标文件,BOM文件,以及Gerber文件。工具会将钻孔文件的槽孔会根据孔径转换成多个普通孔,也可以在脚本中保留槽孔不转换使用方法:1复制mf_tool.py和gerber_drill.py到"[KiCad安装目录]\share\kicad\scripting\plugins"路径下2在KiCAD的Python命令行窗口中键入下列命令:importmf_toolasmfmf.GenSMTFiles()或者在[工具]->[外部工具]下执行GenManufactureDocs命令。4BOM文件和位置文件会以CSV格...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-08-24 11:23:00
- 本地贴片工厂要贴好的样板,正常吗
- 在本地找了一家做双面贴片的工厂,但是他们说要一个焊好的样板做参考。这点有些不明白,图纸资料都给他了,为什么还要样板呢,麻烦各位前辈解答下
- 所属专栏: 技术交流 标签: smt 贴片 发帖人:qwerty 发帖时间:2017-06-24 11:32:00
- SMT升级到3.2啦.新增支持拼版坐标了,为不限制数量做准备
- 以前SMT下单系统不支持拼版的坐标,真是折腾死我们可爱的工程师了,非要工程师再导出一遍单片的坐标,关键的是有些时候是助理来干这份工作,没干过这个活的只能大眼瞪小眼,一折腾就一上午,还是没学会怎么导出坐标....我们客服也是累的够呛,急的要死就是不知怎么说吐槽归吐槽,我的IT的工程师还是很给力的.帮我们分析了工作能否用自动...以后不用再辛苦导出单片的坐标了.可以直接用拼版的坐标.还有个消息:不限制数量可能要来了.你想啊拼版坐标都支持了,不限制数量还远吗?V3.2是内部版本号.这个本版还加了一些好用的功能,如在手工上传页面引用系统生成的坐标等...未贴装清单也更详细了.拼版用法:上传坐标的时候...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT贴片 SMT 发帖人:JLCSMT 发帖时间:2017-05-13 11:08:00
返回